This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:IC 输入电流

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262964/lmr43610-q1-ic-input-current

器件型号:LMR43610-Q1

典型值/最小值/最大值的 LMR43610-Q1输入电流规格如何?

此致、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是一个降压电路、最大输入电流是 Vin、Vout、功率电感、开关频率 和峰值电流限制的函数。   

    快速估算:

    D =输入电压/输入电压

    IL_RIPPLE = Vo x (1-D)/(FSW x LO)

    IIN_max = D x (IPK_LIMIT - 0.5* IL_RIPPLE)

    希望这一点得到澄清。  

    谢谢。

    友好