This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:查看原理图

Guru**** 2518460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260917/tps25810-review-schematic-diagram

器件型号:TPS25810

团队成员:

请帮助核对 TPS25810的原理图、要求如下:

1.3A 输出

2.可以通过 USB-C 认证

3.当后端连接到设备后,USB-C 端口才有电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    我们将有人在一周结束前提供意见!

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    • 对于 IN1:此处建议的最小电容为120uF。 我看不到 C2/C3/C5、请确保是这种情况。
    • 原理图的其余部分应该会很好。

    谢谢。
    字段