This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:SLUC568"- bq78350系列热敏电阻系数计算器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261876/bq78350-r1-sluc568---bq78350-family-thermistor-coef-calculator

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQSTUDIO

您好!  

我有一些关于 Excel 文件的问题/要求: "SLUC568"- bq78350系列热敏电阻系数计算器。

此文件中可选择的最低温度为-40度。 我需要 计算从-55度开始。 您能 建议我该怎么做吗? (或者 您是否可以给我发送此限制的热敏电阻 Coef Calculato 更新文件?)

2.能否 让我参考说明我 如何在 BQ 中填写"Ext Coef"的文档 ?

3.计算器要求  我的热敏电阻的 β 容差百分比,我可以在哪里找到它? 。

热敏电阻 数据表显示了 β 值,但它以数字而不是以百分比 %表示 。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yosef、

    1-最低工作温度为-40°C (见下文)。 TI 不保证在-40°C 以下提供功能。


    如果要继续、您可以编辑单元格 F4并将其更改为任何临时值。 这将使您能够低于-40°C。  


    2-校准中->电芯温度模型



    NTC 热敏电阻数据表应提供该值。 它是 β 容差。 请向制造商咨询此信息。

    此致、
    何塞·库索


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jose,   

    非常感谢 快速重播!

    我按照您的建议更改这些值。

     现在的问题是,当我尝试加载新值到 BQ 时,似乎 BQ 有最大允许值限制,因此 它不允许我加载新值"A1"(请求新值:-28356)和"A3"(请求新值:-34015)。

    请查看随附的文件 e2e.ti.com/.../78350-family-Thermistor-Coef-Calculator-for--103JG1J-update-to-105C-to-_2D00_55C.xlsx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yosef、

    温度系数具有最小值和最大值。 请参见下方的。



    只要这些值在范围内、您就可以使用 BQStudio 中的 Advanced Comm 选项卡直接写入存储器位置。  

    另外、如果您尝试一下、我很想查看结果 热敏电阻系数计算器。注意:它用于不同的器件、但应该可以正常工作。 您只需要指定上拉电阻器、对于室温下的标准 NTC 10k、该电阻器应为18k。

    有一个 常见问题 配置文件。 本文讨论了使用该工具时的常见错误。

    此致、
    何塞·库索