This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:关于 PB 引脚的怀疑

Guru**** 2532030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262418/tps65218d0-doubt-regarding-pb-pin

器件型号:TPS65218D0

实际上、我对引脚 PB 有疑问。

场景:

我已将上拉电阻器指定给 PB 引脚、而且也未向 PB 引脚提供任何开关。

在上述条件下、 DCDC6是否将开启 ? 因为 DCDC6连接到微处理器的 VDDS_RTC。 一旦 VDDS_RTC 只导通、处理器就可以将 PWR_EN 驱动为高电平、然后在 PMIC 中启动上电序列。 请尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anasur:

    DCDC6 (和 DCDC5)状态实际上取决于 FSEAL 位(REG05[7])、该位在下电上电后复位为0b。

    如果 FSEAL 位= 0b、DCDC6将由序列发生器和 DCDC6使能位控制。 当 DCDC6由序列发生器控制时、电源轨在触发唤醒事件之前不应上电。 PB 仅在引脚被拉至低电平时触发一个唤醒事件、因此如果 PB 保持被拉高、您将需要使用另外一个唤醒条件来启动上电序列( 请参阅 数据表中的第5.3.1节)。

    触发唤醒事件后、只要 IN_BU 或 CC 引脚具有输入电源并且 DCDC6 ENABLE 位生效、DCDC6就应按顺序在 STROBE1上电。

    如果 FSEAL 位= 1b、 即使在关闭状态下、DCDC6也将保持开启。 在这种情况下、PB 状态不影响 DCDC6输出。 如果 IN_BU 或 CC 输入(纽扣电池)处存在有效功率、则 DCDC6将处于活动状态。 如果器件主电源被移除以导致完全复位、DCDC6将由于断电而关断、并且 FSEAL 位将返回到0b。

    此致、

    詹姆斯