This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:EVM 上的 DP 输出不工作

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TPS65982, TUSB1046-DCI, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255603/tusb1046evm-dp-output-not-working-on-evm

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65982TUSB1046-DCITPS65987D

您能帮助我了解 TUSB1046EVM 视频输出的操作吗?

我有一条 DisplayPort 电缆和一条 USB3电缆、连接从 PC 到 EVM 的输入端。 将 USB-C 器件连接到 EVM 时、可实现预期的全速率 USB 数据直通。 我甚至可以毫无问题地翻转 USB-C 电缆。

但是、当我将 USBC 转 DP 电缆从 EVM 的输出端连接到显示器时、我没有获得任何视频输出、电缆在任一方向翻转。 为了进行故障排除、我在 PC 上使用 VGA 输出来连接第二台显示器、然后查看 Windows 是否检测到 USB-C/DP 显示器。 我当时观察到、当我插入/拔下 USB-C 电缆时、Windows 检测到一些问题 、但它表示显示器没有工作、无法向其输出视频。

我还尝试将跳线设置为模式以强制 DP 输出。 我将 I2CEN 设置为低电平以置于 GPIO 模式。 然后、我使用跳线将 CTRL1设置为高电平、将 CTRL0设置为低电平、并切换为高电平/低电平以强制进入4通道 DP 模式、但这似乎不起作用。 请注意、我还将它们全部设置为低电平以将器件置于断电模式、这似乎没有任何影响(因为我仍然能够连接 USBC 器件)。 因此、我对这些引脚应该如何工作感到困惑。  

有什么关于为什么无法从此 EVM 上的 USB-C 端口输出视频的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    根据说明、似乎使用 USB 转 DP 电缆或显示器可能存在问题。  这些是 通过/未通过测试之间的差异。

    您能否向我发送指向 USB 转 DP 电缆的链接、以便我来看看?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicholaus:

    我实际上已经尝试过几种电缆:USB-TO-DP, USB-TO-HDMI, USB-TO-DVI。 我在一台带有 USB-C 端口的笔记本电脑上测试了它们,它们都能按预期输出视频。 它们似乎只能与 TUSB1046EVM 配合使用。 我也知道 PC 的 DP 输出和电缆很好、因为我将它直接连接到显示器以进行测试。

    谢谢。

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的确认。  但事实仍然是、我们通过 USB-C 电缆和 USB-TO-DP 电缆从 EVM 获得了不同的结果。  您能否将链接发送给我、以便我查看?  我或许能够在我们的实验室中重现此问题。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、

    没问题。 我在下面的测试中使用了所有这些电缆。 但如前所述、当连接到笔记本电脑的 USB-C 端口时、它们都能正常工作、因此我怀疑在 TUSB1046EVM 测试中这是电缆问题。 似乎多路复用器只是没有正确切换通道。  

    USB-C 转 DVI:
    www.amazon.com/.../ref=ewc_pr_img_4

    USB-C 转 DP:
    www.amazon.com/.../ref=ox_sc_act_title_1

    USB-C 转 HDMI:
    www.amazon.com/.../ref=ewc_pr_img_1

    将 USB-C 转 DP 电缆连接到 TUSB1046EVM 时、我还将连接一个来自 PC 的屏幕截图。 PC 可以识别新的显示器(在这种情况下为"SyncMaster")、但显示它处于非活动状态。 另一个显示器(Dell)是我通过 VGA 直接连接到 PC 的显示器。 我不确定是什么导致 SyncMaster 显示但处于非活动状态。  

    为了提供更多信息、电路板编号为 INT053 Rev B、如下所示。 您能否确认应安装哪些跳线?

    再次感谢、
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢你。  我相信他们工作良好。  这些链路只是为了便于我查看电缆中的内容。  很遗憾、供应商不提供任何有关这方面的信息。  我将在实验室中寻找一条类似的电缆 进行测试、并告知您结果。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还找到一个具有直接 USB-C 输入的监视器、因此我使用 USB-C 转 USB-C 电缆将 EVM 连接到监视器。 但我得到了类似的结果- Windows 认为显示器在那里、但没有提供视频数据。  

    是否值得尝试使用 GUI 对 TPS65982进行重新编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的测试。  数据表的第7.4.1-7.4.3节:

    "加电后(VCC 从0V 到3.3V)、TUSB1046-DCI 默认为 USB3.1模式。 USB PD 控制器在检测到没有器件连接到 Type-C 端口时、或者连接的器件不需要进行 USB3.1操作时、必须通过将 CTL0引脚从 L 转换为 H 并返回到 L 来使 TUSB1046-DCI 退出 USB3.1模式。"

    是否首先执行了该步骤?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上的 TPS65982应该控制此正确吗? 我不是手动设置这些引脚。

    我确实使用了 CTL0和 CTL1引脚、并且它们会根据连接的器件正确转换:

    当我插入 USB3.1器件时:CTL0变为 H、CTL1变为 L

    当我插入显示器时(假设是 USBC 转 DP 适配器): CTL0变为 L、CTL1变为 H

    当我插入监视器(直接 USB-C 连接): CTL0变为 H、CTL1变为 H。我假定这两个 LED 都变为高电平、因为 监视器 还具有内置的 USB 集线器。

    TPS65982似乎正在将 GPIO 引脚正确切换至1046A、但连接 DP 器件时没有显示任何视频。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、PD 控制器应该这么做、但是 在连接 DP 器件使 TUSB1046退出 USB 模式之前、CTL0必须进行切换。

    "...device 必须通过将 CTL0引脚从 L 转换为 H、然后转换回 L、使 TUSB1046-DCI 退出 USB3.1模式。"

    所做的一些更改。  POWERUP -> CTL0 AT H -> CTL0变为 L -> CTL0变为 H  。因此、该器件可能仍处于 USB 模式。

    在 TUS1046通电后、尝试切换 CTL0引脚(L、H、L)、然后再连接第一个 USB3.1器件、看看这是否可以解决问题。  我将尽快在实验室中进行检查。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了您所述的步骤、通电后将 CTL0上的跳线从 L、H、L 移开。 然后我连接了显示器的 USB-C 电缆、但仍然没有信号。  

    我刚刚进行了通断测试、发现了一些奇怪的情况:

    • CTL0 HDR (J2)到 TUSB1046引脚22 -正常
    • 将 HDR (J3)翻转到 TUSB1046引脚21 -正常
    • CTL1 HDR (J1)至 TUSB1046引脚23 - 打开

    因此、这与 TUSB1046A 实际接收到的用于 CTL1的 TPS65982 GPIO 信号不同。

    您能否提供我拥有的电路板(INT053 REV B)的原理图? EVM 手册展示了不同的修订版 是否有一个我需要安装的电阻器可能未被安装?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    抱歉耽误了时间、我很难找到那个原理图、但可以说我要查看的电阻器上的电阻器编号是 R163、  是否已组装?

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在没有原理图或板级配置文件的情况下、我使用了仪表来跟踪从 TPS65982到 TUSB1046A 的路径。 好像信号依次到达电路板底部的跳线和 TUSB1046A。 在我的电路板上、R11未组装、因此我会假设 CTL1无法连接到 TUSB1046A。 当您找到 REV B 电路板的设计文件时、您能否确认情况就是这样。 我还假设这是一个0欧姆的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    会的。  我 现在将联系设计 EVM 的工程师、以了解修订历史记录。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当然可以、 Rev B 中缺少 R11。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是个错误、应该安装 R11并安装 R13 DNI?

    我刚刚交换了电路板上的电阻器、但仍然不显示输出。  

    您能否向我发送 REV B 电路板的完整原理图? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否从 TI.com 订购过此 EVM?  我不相信此版本是有效版本。   不幸的是,我现在生病了,不能进入实验室,但我能去看看是否有任何 Rev B 板可测试... 我不相信我们会这样做。

    这是原理图。  在文件中它被命名为 Rev D、但是它被检查并且看起来与 Rev B 设计相匹配。

    e2e.ti.com/.../INT053D_2D00_001_5F00_SCHEMATIC.pdf

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您发送的原理图似乎与我的板匹配。  但它也提出了一些其他问题:

    例如、TI 代表曾向我发送了一个名为 INT053C_PCB.brd"的板级配置文件、但丝印层显示"REV_B"。 但如果是 Rev B、则与 我拥有的实际 Rev B 板不匹配。 似乎每一家公司都在配置管理方面挣扎!

    您提供的原理图显示了 U6器件 TPS65987D、但它显示了48引脚封装(与我在电路板上看到的封装不匹配)。 但是、TPS65987D 的数据表仅指示56引脚封装。 EVM 是否刚具有较旧的 EOL 封装类型?

    查看示波器下方的 U6、标记实际上似乎表示可能是65988 -除非我误解了标记。 您可以确认吗?

    希望你感觉更好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢!  我很想知道这块板是否是我们内部使用的板、但我们不希望在 TI.com 上发布、这就是缺少文档的原因。   恰好是这样、TI 销售代表收到了一个解决方案、并将其发送给您。   

    我正跟进此事,看看事实是否如此。   

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我能够确认此电路板从未发布。  它是早期版本的 电路板、因此您可以在电路板上看到原型 PTPS659器件(以"P"表示)。  TPS659x 在创建此电路板时也可能未发布、制作此电路板的组可能在发布之前已对设计进行了更改。  这就是您看到文档存在差异的原因。

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、哇! 感谢您的深入探究和深入了解。

    我是否可以通过任何方式将其返回并更换为较新的官方发布版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要 在 TI.com 上购买 EVM: TUSB1046EVM 评估板| TI.com

    我建议您联系您的 TI 代表、以查看除此之外是否可以做任何事情。   

    此致、

    尼古拉斯