This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18536KTT:TINA/Spice/CSD18536KTT/LM5069-2:TINA 收敛问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18536KTT, TINA-TI, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257171/csd18536ktt-tina-spice-csd18536ktt-lm5069-2-tina-convergence-problem

器件型号:CSD18536KTT
主题中讨论的其他器件: TINA-TICSD18540Q5B

我在使用 CSD18536KTT 和 LM5069-2时一直遇到收敛问题。 能够使用其他 TI MOSFET 仿真相同的电路。

或申请协助。

谢谢。

维诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    感谢您关注 TI FET。 能否与我分享您的 TINA-TI 仿真? 我们的一些中压(40V - 100V) FET 使用以列表形式列出的电容器子电路来反映 FET 中寄生电容(包括 CSD18536KTT)的非线性特性。 有时、这些模型会在某些仿真中导致收敛问题。 您可以尝试添加一个小栅极电阻器来查看这是否有帮助。 否则、我可以尝试修改 FET 模型以使用固定电容值、从而查看这是否可以解决问题。 如果您可以将其与我共享、我会在您的仿真中尝试它。

    谢谢。

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    道歉。 我使用的是 CSD18540Q5B FET。 附加 TINA 仿真文件。

    谢谢。

    Vinode2e.ti.com/.../Updated-Circuit-With-CSD18540Q5B.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0317.Updated-Circuit-With-CSD18540Q5B.TSC

    已尝试此电路、但未获得预期结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    尝试使用 TINA-TI 打开.TINA-TI 来打开 tsc 文件时收到一个错误。 我尝试了早期的文件和从0317开始的文件。 我将通过这个网站向您发送一个朋友请求、然后您可以将仿真文件放入一个 zip 文件中并附加到一条私人消息给我。 如果这不起作用、您可以通过电子邮件将其发送给我。 我将通过私人消息将我的电子邮件地址发送给您。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinod,

    我将关闭该主题。

    此致、

    约翰