This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:关于 BQ40Z50保险丝引脚、如果需要、添加一个二极管?

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ2961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262343/bq40z50-about-bq40z50-fuse-pin-if-need-added-one-diode

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQ2961

尊敬的 TI 技术专家,

目前我使用的是 BQ40Z50和 BQ2961设计一个 BMS、当第二个过压保护时、BQ2961输出引脚电压为7V、BQ40Z50保险丝引脚输出电压也为7V。

提供了以下简化版原理图、并添加了一个二极管

在 BQ40Z50数据表中、图21、应用原理图、未添加二极管、下面是应用原理图

祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则不需要二极管。 这是为了确保没有电流从 FUSE 引脚流入次级保护器的 OUT 引脚(这是可选功能)。  

    仅供参考、我们提供了  bq40z50高级电量监测计电路设计 适用于创建自己原理图的应用手册。

    此致、
    何塞·库索