This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:关于加载 SRAM 的问题

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258489/tps23881-issue-about-the-loading-sram

器件型号:TPS23881

大家好、

    根据应用手册(slave12E)、在 tps23881上电后、我们需要为 tps23881加载 SRAM。 然后发送推荐信息通过 I2C 从 MCU 设置寄存器、但客户不希望通过 I2C 使用 MCU 加载 SRAM。

   

   下面是客户提出的问题、

  1.为什么我们在 tsp23881上电后需要加载 SRAM;

  2.ca是否跳过此类加载? (我发现答案是 无法通过合规性测试、并且 ROM 有 一些轻微的错误。 );

  3.根据产品说明书、该器件具有自动模式。 在我看来、我可以将固件加载到 tps23881中。 并且 该器件会 在第二次重新上电后自动工作、而不会加载。 我对吗?

  如果客户无法跳过加载 SRAM、客户是否可以添加具有 I2C 接口的 EEPROM、其中 tps23881可以通过 I2C 从 EEPROM 加载 SRAM? 加载 SRAM 所用的软件是多少?

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:  

    1.加载 SRAM 以确保 PSE 器件可与支持最新 POE 技术的最新器件实现互操作、并且可以通过一致性测试。  

    2.要使 PSE 正常工作,不能跳过此步骤。 为了符合 IEEE 802.3bt 规范、需要使用 SRAM。  

    3. SRAM 是一种易失性存储器形式,这意味着当器件断电时,SRAM 数据将会丢失。 由于 SRAM 的性质、每次重启器件时都需要加载 SRAM。

    4.否、 我们的 PSE 器件不使用 EEPROM。

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

      感谢您的答复。

       下面是一些仍然存在的问题。

       如果我有稳定的 PSE 和 PD 器件(我仅在我自己的系统中使用 poe、而不使用 poe 为其他 商业器件供电)、这是否意味着 我不必加载 SRAM?

    1. 加载 SRAM 是为了确保 PSE 器件可与支持最新 POE 的器件实现互操作、并且可以通过一致性测试。  [/报价]

      2. IEEE 802.3bt 标准是否需要加载 SRAM? 我在 IEEE 802.bt 标准中找不到。

    2. 为了使 PSE 正常工作、不能跳过此步骤。 为了符合 IEEE 802.3bt 规范、需要使用 SRAM。  [/报价]

    您自己的

    不适用

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    我仍然建议加载 SRAM、因为 SRAM 还用于修补 ROM 中发现的任何错误。  

    IEEE802.3bt 不需要 SRAM、但为了保持符合 IEEE802.3bt 标准、您需要加载 SRAM。

    此致、

    布兰登