This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:UCC21750QDWEVM-025

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750QDWEVM-025, UCC21750, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260821/ucc21750qdwevm-025-ucc21750qdwevm-025

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件: UCC21750UCC21710
  1. 通过 UCC21750QDWEVM-025测试 UCC21750的输入/输出功能。 在 UCC21710不需要连接 TP7和源的情况下、为何需要连接 TP7和源?
  2. 测试 UCC21750的过流功能 作者:UCC21750QDWEVM-025 为什么需要连接引脚 IN+和引脚 EN? 您能否提供详细的时序图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    感谢您提出这个有趣的问题。

    1)

    对于 UCC21710、EVM 使用不同的测试点、而不是 TP 和、如下所示

    但是、UCC21750使用 TP7、如下所示:

    将 TP7链接到源的原因是将 DESAT 短接至地并检查开关性能。  

    2)

    请查看数据表中显示的以下详细信息:

    我们没有此应用的特定时序图。 不过、可以根据数据表中的说明绘制时序图。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的巨大帮助。 这些回复成功解决了我的问题。

    能否告诉我、在 N-MOSFET 的并联结构下、它是如何工作的? 特别是、如何保持恒定电流400mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brody:

    该结构的作用类似于恒定下拉电流源。 晶体管级设计存在于软关断块内部。  

    此致!

    普拉蒂克