This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:4开关降压转换器 MOSFET 加热

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258556/lm5176-4-switch-buck-converter-mosfet-getting-heated

器件型号:LM5176

大家好、

我们拥有采用 LM5176的降压转换器原型板、输入电压为24V、输出为5V。 为板加电时、我们在未连接任何负载的情况下获得5V 输出电压。

但我们注意到、第一个 MOSFET Q1变热、24V 输入侧消耗电流接近250mA。

请找到参考原理图的以下图片、并告知我们原理图中需要的任何更新或您针对解决此问题的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否探测 HDR1和 SW1并发送示波器图?

    设计在负载下的行为是怎样的?

    输出电压是否稳定-请也探测此情况。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:请在下面找到 HDR1和 SW1以及3th 都分别抱怨屏幕短路。 HDRV1在关断时间内不会下降、与 SW1相比高出大约2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    我想-请确认。

    频道1:HDRV

    通道2:SW1

    降压高侧 FET 栅极以 SW1为基准。
    因此、要打开 MOSFET、栅极信号需要高于 SW1且至少具有栅极阈值。

    因此、看起来该 MOSFET 没有获得正确的信号。  

    还请检查 BOOT1电压。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan、MOSFET 导通信号看起来 是适当的、因为我们会得到27V (t = 438nS)。 但我担心在关闭期间、与 SW1相比、MOSFET 的关断时间高2V。 请在下面找到 boot1波形作为您的参考、看看输入为22V 时、时间电压是否正常(27V)。 只有 Q1会因为此降压转换器在250mA 输入电流下加载而变热。 要求您验证原理图和组件值,也高迪我为什么这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    根据数据表、LM5176以 CCM 模式运行。 这允许负电流在轻负载下通过电感器、这会大幅降低输出电压信号更稳定时的效率。

    有关原理图的一般回顾、您能否填写 LM5176的快速入门计算器工具?
    https://www.ti.com/tool/download/SNVC208

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我们将此 LM5176与 CYPD3175一同用于 USB PD 140W 产品、但在初始阶段、我们默认应获得5V、我们获得5V 输出、但 MOSFET Q1加热、因此我们卡住。 我们的 PD 曲线为(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/5A、28V/5A)、一旦默认为5V、这是一个精细的 PD 控制器、它将调整反馈电压并设置所需的电压。 查找随附的 LM5176快速入门工具文件、以进行 原理图审阅。 如果 Q1栅极驱动器不合适、如何解决该问题。  

     e2e.ti.com/.../LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    感谢您填入计算器。
    我将审查设计、并在1-2天内与您联系。
    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    很抱歉耽误了很长时间、e2e 维护关闭时间。

    -用于此设计的电感相当大。 这会导致更大的电流纹波、从而增加电感器和 FET 上的应力。
    对于该设计、我建议将电感增加到至少15uH。

    -补偿也可以提高。 这不会影响 DCM 运行、但由于器件在 CCM 模式下永久运行、因此它也可以改善轻负载行为。 我建议具有至少60度的相位裕度。

    如果在进行改进后看不到任何变化、我们还可以看看布局。

    我这边还有一个一般性问题:
    对于输入电压23V-32V 和输出电压5V、 选择了降压/升压拓扑。  您没有选择纯降压拓扑是不是出于某种原因?

    谢谢、此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的反馈、

    如上所述、我们的实际应用 是采用 CYPD3175 PD 控制器芯片的 USB type C PD 140W 应用。 因此、我们需要5V、9V、15V、20V 和28V 等5级输出电压、来自24V 或32V 输入电源。 但现在我只能修复24V 输入。 PD 控制器 FB 引脚将连接到 LM5176 FB 引脚、控制 FB 电压以获得不同的电压电平、LM5176默认电压为5V。 此处28V 输出 LM5176应充当升压转换器。

    因此、我们已经计算出28V 输出的电感值、其仅显示为4.7 uH、让我们知道对于全部五种电压级别(5、9、15、20和28)、什么电感值最适合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinod:

    感谢您的澄清。 这对我来说更有意义了。
    在这种情况下、我建议使用 Vout min 和 Vout max 检查最坏的情况、并选择在任何情况下都仍然稳定的电感器和补偿。

    该操作也可通过计算器来完成。
    如需更多资源、我们还提供了功率级设计器工具、其中以图形方式显示了电感建议和纹波电流。
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
    它仅支持降压和升压作为单独的拓扑、但计算方法是通用的。

    此致、
    尼克拉斯