This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:用于 EVM 上 LSM-120-03.0-EVM F-DV-A-N-K-TR 的连接

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994QFNEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261930/tps65994qfnevm-connection-for-lsem-120-03-0-f-dv-a-n-k-tr-on-the-evm

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件: TPS65994AEEVMTPS65994

您好、团队成员:

我的客户正在 尝试使用 TPS65994QFNEVM 评估 DP 交替模式、想知道下面有个问题。

是否有任何可连接到 TPS65994AEEVM 上的 LSM-120-03.0-EVM 连接器的连接电缆或 F-DV-A-N-K-TR。

我认为 下面显示的 LSBM-120-03.0-DisplayPort 用于 F-DV-A-N-K-TR 评估、是这样吗?

此致、

桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    TPS65994QFNEVM 添加了这些连接器、用于将来扩展。 我们目前没有任何 EVM 可用于连接那里来评估 DP 交替模式。 虽然客户不会看到视频传输、但仍可以将 TPS65994QFNEVM 配置为 DP 交替模式、并看到 TPS65994进入模式并将 GPIO 配置为外部多路复用器控制。

    谢谢!
    埃里克