This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:原理图审阅

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262017/tps55340-schematic-review

器件型号:TPS55340

您好!

您能不能回顾一下我在使用 TPS55340RTE 部分的原理图、  

我根据参考设计采纳了这一点、我的目标是仅将电压升高到24V 以偏置光电二极管、是否需要任何额外电容来满足此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    感谢您关注 TPS55340器件。
    设计结构看起来不错。

    要验证电感和补偿值、我建议使用我们用于 TPS55340的快速入门计算器工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SLVC430
    该工具还将提供考虑最大负载条件的建议、而这只是从原理图中看不到的。

    关于输出电容的一般建议是使用陶瓷电容器(用于过滤开关电流纹波)和电解大容量电容器(用于补偿强负载瞬态)。
    还要始终检查陶瓷电容器的直流偏置降额值、因为在25V 时的实际电容可能低于0V 时的实际电容。

    此致、
    尼克拉斯