主题中讨论的其他器件: LM5156、 LM5022
大家好、
您能建议使用 SPEIC 转换器的离线控制器吗? (非隔离式)。 我能否使用 LM5022-Q1 满足以下要求
输入电压:10V 至80V
输出电压:15V 或24V
额定功率:150W
如果有更好的控制器、请提供建议。
请做必需的。
此致
乌马马赫斯瓦拉罗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Niklas、
感谢您的答复。
我已经在 WEBENCH 电源设计器中给出了相同的规格 。
显示同一控制器(LM5156)不能使用超过100W 的功率。 这两者的屏幕截图如下所示
请提供建议。
谢谢!
乌马马赫斯瓦拉劳
尊敬的 Umamaheswararao:
LM5156数据表中没有输出功率限制、因此器件本身可用于100W+的更高功率应用。
但请注意、SEPIC 拓扑中可能具有更高的损耗、从而会产生更大的热应力和更低的效率。
我们有一个用于 LM5156的快速入门计算器工具、可用作替代 webench:
https://www.ti.com/tool/download/SNVR481
是的、该器件不支持高于60V 的输入电压。 您需要将 IC 电源电压限制在该限值以下。
此致、
尼克拉斯