This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C55:直流/直流 SPM

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C55, UCC28C43, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261950/ucc28c55-dc-dc-spms

器件型号:UCC28C55
主题中讨论的其他器件: UCC28C43UCC28C53

您好  

我有设计直流/直流电源。

输入电压15VDC 至60VDC / 80VDC 至400VDC

输出电压- 5V/2A

线路/负载调整1%

效率- 85%或以上

我已选择 IC UCC28C55。 该 IC 在两个输入范围以上都支持。

请向我推荐此解决方案或替代解决方案。