This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:VIN 瞬态(交流)规格检查

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54J060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261027/tps54j060-vin-transient-ac-spec-check

器件型号:TPS54J060

您好!

您能否提供 以下 DS 所示的 SW 规格的 VIN 瞬态(AC)规格?

我只能发现 VIN 直流规格为18V、但 DS 中未显示瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    有关 VIN 瞬态(交流)规格、请参阅下文:

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哎呀。。 我想我读过旧版本的 DS、谢谢您的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题! 如果问题得以解决、请单击"我的问题已解决"按钮。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户有另一个请求、您能否在下表中提供最大值和最小值?

    或者、您可以提供可以满足以下所有条件的百分比容差?

     

     

    最小值 (kHz)

    典型值 (kHz)

    最大值 (kHz)

    3.3V

    4.95安

     

    1100

     

    1.2V

    2.3a

     

    600

     

    3.3V

    4.3A

     

    1100

     

    1.2V

    0.95A

     

    600

     

    1.0伏

    0.8A

     

    600

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    TPS54J060是 D-CAP3、而不是真正的固定频率控制模式、我们只能提供 EC 表和典型特性数据表中的开关频率:

    如果您需要粗略估算、则可以预期容差约为+/-15%。 但请记住、这并非我们的保证、严格适用于稳态 FCCM 模式运行。 由于 D-CAP3是一种可变频率控制、因此在瞬态响应期间频率也可以增大/减小到该范围之外、以保持调节和快速恢复。

    谢谢!
    Tomoya