This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:使能引脚最大电压

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261784/tps53915-enable-pin-max-voltage

器件型号:TPS53915

您好!

刚意识到、数据表中将 EN 引脚上的最大电压规定为7.7V。
几个月以来、我们在多个装置中一直使用10kOhm Pu 至12V、最近刚刚订购了具有相同设计的新 PBA。

EN 引脚具有相当大的设计裕度、从而通过10k Ω 电阻器的12V 电压不会损坏器件的可能性有没有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我们只能保证器件的可靠性处于绝对最大值限制范围内。  

    您说过、您使用此设计已有几个月了、是否遇到了损坏 EN 引脚的问题?

    通过限制电流、10k Ω 电阻器可为 EN 引脚提供足够的保护。 我仍然建议在 EN 引脚上连接一个接地电阻器以降低电压。

    如果您在施加 VIN 时测量 EN 引脚上的直流电压、它的读数是多少?

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。

    到目前为止、我们尚未看到器件有任何问题。
    施加 VIN 时、EN 引脚上的直流电压为11.9V。

    加油打气
    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    很高兴听到没有问题。

    如前所述、我们无法保证器件可靠性高于绝对最大额定值。 但是、由于采用了10k Ω 电阻、在您的情况下风险似乎较低、如果 EN 引脚确实损坏和短路、会有10k Ω 电阻器来防止。

    如果您进行另一个电路板修订、我建议添加另一个电阻器来对 EN 引脚电压进行分压。

    谢谢。

    约瑟夫

    如果您的问题得到了解决、请单击"这已解决我的问题"-谢谢!