This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:RTM 计划

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230, BQ24232H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261739/bq24230-rtm-schedule

器件型号:BQ24230
主题中讨论的其他器件: BQ24232H

您好!

 BQ24230是否已准备好 RTM? 我在 TI 网站上找不到此器件。

为4.35V 电池充电。 我可以使用 BQ24232H、对吧?

似乎只有 pin15是不同的?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    嗯,不知道发生了什么,但我似乎能够在这里找到它:  

    BQ24230数据表、产品信息与支持| TI.com

    是的、您可以直接替代 BQ24232H。 请注意、OVP 阈值较高、电池充电电压不同。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antony:

    抱歉、错别字。 应为 BQ24230H、我可以在 BQ24232H 数据表中找到它、但无法找到  BQ24230H 产品文件夹。

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    真有意思。 我将对此进行检查。 BQ24230H 是否有您应该选择的特定值而不是 BQ24230?  

    此致、

    安东尼·范