This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951DR 和 LP2951-50DR 之间的差异

Guru**** 2505315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261735/lp2951-difference-between-lp2951dr-and-lp2951-50dr

器件型号:LP2951

大家好、

 LP2951DR 与 LP2951-50DR 有何区别? 我们是否可以使用 LP2951-50DR 输出可调电压?  谢谢!

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Nison

    LP2951-50DR 器件附带内置的反馈分压器、可以生成5V 的固定输出。 同时、LP2951DR 不能用于固定配置。 此外、LP2951-50DR 可用于生成可调输出电压。

    如第7.1和7.4.2节所述、要输出内部编程的固定电压、请将 SENSE 引脚连接到输出引脚、将 FEEDBACK 引脚连接到 VTAP 引脚。 或者、可以使用一对外部电阻分压器来设置介于1.235V 内部基准电压和30V 最大电压之间的用户可编程电压。 电阻分压器连接到 VOUT、分压电压直接连接到反馈、以便与内部1.235V 基准进行比较。  

    请查看并告知我、以防需要更多详细信息。

    此致、

    罗哈特·福加特