This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:FB 引脚偏置电流

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1259961/tps61070-fb-pin-bias-current

器件型号:TPS61070

您好!

我想知道总精度3%是否包括 FB 引脚偏置电流引起的误差? (假设选择 FB 电阻时遵循数据表中的建议)

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    建议您选择底部 FB 电阻<500KOhm、FB 引脚泄漏电流导致的误差将小于1%。 FB 泄漏电流产生的误差越小、电阻越小。 因此、获得+/-3%的总精度应该没有问题。  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt M ü,

    它不包括在内。