This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于16通道 TIA 和运算放大器的电源电路。

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH34400, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261065/power-supply-circuit-for-16ch-tia-and-op-amp

主题中讨论的其他器件:LMH34400OPA847

您好!

可以将哪种 IC 用于 16通道平衡光电探测器、TIA 和运算放大器的电源电路?

- 16通道 BPD:VR 5V

- 16通道 TIA:LMH34400 -两个端口,VDD = 3.3V,IDC_EN = 3.3V

- 16通道运算放大器: OPA847 vs =±5V

如果可能、我希望尽量减少其数量。

而且我不确定 这些并联(或串联)的元件能否与电源配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bak:

    感谢您的联系。

    您能否说明一下每个电源轨的 Vin/Vout/Iout 要求? 您只提到了输出电压要求、我们不知道您的输入电压和输出电流要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miranda Gu,

    感谢您的答复。

    我想 我必须使用 一个转换器、将220V 转换为电源 IC 的 Vin。

    据我所知、我可以找到5V 适配器、这是我生活的常用直流供应商。

    但如果 此适配器不足以为16通道 IC 供电、我可以选择其他适配器。

    我不知道我的电路板中的 Iout 是多少。

    我不确定、但是、160mA、+400mA、+ 304mA =总计约为1A

    - 16通道 BPD:VR 5V,每个10mA

    - 16通道 TIA:LMH34400 -两个端口,VDD = 3.3V,IDC_EN = 3.3V,每个25mA

    - 16通道运算放大器:OPA847 vs±5V,每个18.1mA

    如果我的回复中有不正确的地方。 告诉我

    谢谢

    朴成珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Soengjin:

    是否有上电顺序要求? 如果不是、您可以使用一个多通道器件来输出5V 和3.3V 电压、并使用一个器件来输出-5V 电压。

    如您所说、您需要一个交流适配器来将220VAC 转换为低直流电压。 假设直流电压为12V。 请考虑以下器件:

    1. TPS62933x:可以将降压转换器配置为反相降压/升压转换器、以提供-5V 的输出。 请参阅 这篇

    TPS54294:两个2A 通道输出3.3V 和5V。