请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D Thread 中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987、
尊敬的 TI 支持部门:
我正在开发一种应用、在此应用中将使用 TPS65987D 器件、并希望利用该器件通过 SPI 总线通过闪存加载固件配置的功能。 但需要确保我可以对该闪存进行编程。 我找到了 标题为"TPS65987和 TPS65988 SPI 闪存固件更新通过 I2C "的应用报告 SLVAE21A、但恐怕软件不是我的专长。
1) 1)我可以使用通过 I2C 连接到主机系统的 PD 芯片对其进行编程吗?
2) 2)还是需要与闪存芯片直接连接?