This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:LCD 模块的电流尖峰问题

Guru**** 2502245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261608/tps65100-current-spike-issue-from-lcd-module

器件型号:TPS65100

嗨、

我是一名在美洲的 TI Focus 帐户 DFA。

我们在我所在地区有一家客户、正在使用 LCD 和我们的 TPS65100进行大容量嵌入式设计。

他们之前有一个锁定支持问题、此处为:   

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226150/tps65100-50-power-on-and-then-shut-down-other-50-work-perfectly-everytime?

来自我们的客户:

我们以为一切都解决了,但最近有几个显然是相同条件的单位。

(即 TPS65100先加电再断电)  

和‘一样、问题"跟随 LCD 模块(而不是板)–也就是说、我们将模块从板到板移动、它会跟踪 LCD。

不幸的是、这2个单元以某种方式‘纠正了'并且不再出现问题…

(‘m循环通电数百次、高温、低温、高湿度等-不能"发生故障)

关于 TPS65100的问题如下:

供参考的数据表片段、我们讨论 VO3输出;

(我们的值为、VO1=8.2V、V02=-13V、VO3=15V、VCOM 未使用)

问题再次出现、他们有其他问题:

考虑 LCD 上 VO3上的负载尖峰:

  1. 它可以提供的最大电流尖峰是多少?  我知道这取决于滤波电容器加上 FET 开关的 Rds-on 值…。
  2. 是否有它可以提供的最大压摆率(即. mA /秒)? 即、响应时间是多少
  3. 我们的 VO1=8.2V 如何影响 VO3输出? (请注意上面线路调节规范中的 V01范围、我们低于10V)。  …表仅‘输出电流可能"高于" 20mA、具体取决于 VO1-vs-VO3的差值

电荷泵能够提供最小负载电流20 mA。 根据  VO1和 VO3之间的电压差、可以使用更高的负载电流。

4.  2mA 等从可忽略(几乎为零)的负载转换为轻负载时、IC /输出如何响应。

5.是否存在将输出电容增加到10uF (或更高)的负面侧?

此致、  

布莱克·卡彭特

TI DFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    之前、由于存在压降、可以在 Vo3上添加更多输出电容器来解决此问题。 那么、客户这次是否捕获了 Vo3的任何波形、以确认此问题是否仍然是由这种压降引起的? 您能否上传波形、以便我可以仔细检查? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    他们真的只是想知道使用该电容器可以达到多高? 0.22标称值... 4.7uf 首次帮助.  现在他们想知道上限是什么定义的? 它们可以安全地转至10uf 吗?  22 μ f、47 μ f? 100uf?

    他们担心芯片中的反馈环路或电流限制。

    Br

    布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    抱歉、没有更大的输出电容的测试数据。 我认为、在我们提出解决方案之前、最好先弄清 Vo3上出现压降的原因。 那么、您能请客户确认这次问题是否也是由 Vo3上的压降引起的、就像之前一样?

    Br

    帕特里克