This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:CT 引脚接地短路

Guru**** 2517630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261191/tps3808-ct-pin-short-to-ground

器件型号:TPS3808

由于客户正在进行开路/短路 FMEA 测试、TPS3808的 CT 引脚接地短路时的行为如何?

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于您的问题、需要考虑两种情况。 首先是器件上电时 CT 引脚是否接地短路。 在这种情况下、RST 输出将保持 低电平、直到消除 CT 短路且 Vsense 高于 Vit。 第二种情况是当 CT 对地短路时、器件已初始化并处于稳定状态。 在这种情况下、RST 将保持高电平、直到 Vsense 下降到低于 Vit。 一旦 RST 置为低电平、它就不会取消置位 、直到消除 CT 短路并且 Vsense 高于 Vit。

    杰西