Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808 由于客户正在进行开路/短路 FMEA 测试、TPS3808的 CT 引脚接地短路时的行为如何?
此致
布赖恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Brian、
对于您的问题、需要考虑两种情况。 首先是器件上电时 CT 引脚是否接地短路。 在这种情况下、RST 输出将保持 低电平、直到消除 CT 短路且 Vsense 高于 Vit。 第二种情况是当 CT 对地短路时、器件已初始化并处于稳定状态。 在这种情况下、RST 将保持高电平、直到 Vsense 下降到低于 Vit。 一旦 RST 置为低电平、它就不会取消置位 、直到消除 CT 短路并且 Vsense 高于 Vit。
杰西