请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 您好!
您能不能回顾一下我在使用 TPS55340RTE 部分的原理图、

我根据参考设计采纳了这一点、我的目标是仅将电压升高到24V 以偏置光电二极管、是否需要任何额外电容来满足此目的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shyam、您好!
感谢您关注 TPS55340器件。
设计结构看起来不错。
要验证电感和补偿值、我建议使用我们用于 TPS55340的快速入门计算器工具:
https://www.ti.com/tool/download/SLVC430
该工具还将提供考虑最大负载条件的建议、而这只是从原理图中看不到的。
关于输出电容的一般建议是使用陶瓷电容器(用于过滤开关电流纹波)和电解大容量电容器(用于补偿强负载瞬态)。
还要始终检查陶瓷电容器的直流偏置降额值、因为在25V 时的实际电容可能低于0V 时的实际电容。
此致、
尼克拉斯