This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753APWR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261933/tps23753a-tps23753apwr

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TL431TLV431

您好!

  39KΩ 确认 R136是否正确。 因为如果将其放置在13.3kΩ 上、那么电压输出为10V、而不是我们设计中的5V。

 e2e.ti.com/.../5228.SCHEMATIC1-_5F00_-17-PoE.pdf

约什

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    刚刚提到、我们遵循了适用于 TPS23753A 的 EVM (TPS23753AEVM-001评估模块(修订版 A) 、其中 R17的值为13.3KΩ Ω

    输出看起来似乎是输出10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    取决于基准电压。  

    原理图中的 TL431具有2.5V Vref、TPS23753AEVM 中的 TLV431具有1.24V Vref。  

    在您的情况下、Vout = 2.5V/39k*(39k+41.2k)= 5.14V。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    感谢您的确认、我们正在调查 TL431组件放置错误的原因。

    问题 已经解决。