This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:查询 SCL 和 SDA 信号连接

Guru**** 2381330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260797/bq27530evm-query-on-scl-and-sda-signal-connections

器件型号:BQ27530EVM

您好!

在我们的应用中、我们计划将 BQ27530 SCL 和 SDA 线路连接到 STM32MP131A MPU。 根据 BQ27530EVM、SCL 和 SDA 线路在2.5V 下运行、但 STM32MP131A 仅支持3.3V 电平。 那么、我们可以将 BQ27530的 SCL 和 SDA 线路连接到3.3V 上拉吗?

注意:BQ27530的 SCL 和 SDA 引脚的绝对最大输入电压范围为5.5V     

此致、

迈蒂利 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mythili:

    是的、可以。