This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:设计帮助

Guru**** 2528950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261691/tps92200-design-help

器件型号:TPS92200

尊敬的先生:

我使用具有模拟调光模式的 TPS92200D1。 输入电压为15V。 当其他条件 保持不变(传感器电阻=0.11、VDIM=1V))时。 输入电压变为14.8V。 它对输出电流有影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

      如果负载由两个 LED (每个 LED 具有大约3V 的正向电压)组成、那么它对输出电流不会有太大的影响。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师:

    最大输出电流为900mA。 ~不确定当输入电压从15V 变为14.8V 时、由于 电源波动、它是否会有大约2 μ V 3mA。

    你有什么意见?

    谢谢

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    很难判断是否会产生2 -3mA 波动、因为这相对于900mA 满量程输出电流太小。

    如果需要高输出稳定性、请考虑设计波动更小的更好初级电源或扩大 TPS92200的输入电容。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    不用客气。 我将关闭该主题。 如果您有任何进一步的问题、请随时与我联系。  

    Br、

    周老师