This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033EVM:TPS61033EVM-105不例外执行

Guru**** 2469520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256142/tps61033evm-tps61033evm-105-does-not-perform-as-excepted

器件型号:TPS61033EVM
主题中讨论的其他器件:TPS61033

这是开发套件。

测试1.

输入电压为3V/2Amp

输出电压设为5V。

测试2.  

输入电压为4V/2Amp

输出电压设为5V。

我们将运行基准测试。 只要我们增加消耗300mA 的负载、电压输出就会降至输入电压以下。

已将 MODE 设为接地。

另外根据 TPS61033数据表、输入电压范围为1.8V 至5.5V 那么 EVM 确定其输入范围是3.6V 至5.5V 的原因是什么呢?

有任何见解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为3.7V/2Amp

    400mA 附近正在消耗输出负载。

    我希望它在5V 的电压下进行学习。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    我在 3.7V/2A 输入和4V/2A 输入下运行了几次测试、都没有解决您的问题。 因此、我想了解有关您的测试的更多详细信息。

    您是否调整了 EVM 板上的任何元件

    您是以2A 输入启动、还是使用较轻的负载并在输出达到5V 后增加负载。

    3. IL 的电流波形和 SW 引脚上的电压波形如何(时间刻度都是500us/div )。

    您是如何设置输入直流电源的? 它是否在 CV 模式下工作?  该源的设定电流限制是多少。

    您是如何设置输出负载的? 它是在 CC 模式还是 CR 模式下工作?   该负载的设定电流限制是多少。

    关于 EVM 输入范围问题、EVM 输入电压范围也是1.8V 至5.5V。 EVM 用户指南仅列出了其典型输入电压为3.6V 、并且该 EVM 的网页说明了其输入范围为1.8V-5.5V。 那么、我想知道您在哪里找到了  3.6-5.5V 输入范围的该信息、以便我可以修改那个错误的信息。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.按原样使用开发套件

    2.输入从开始时开始保持恒定,负载为电机驱动器。 我也测试了纯电阻负载。 两者都取得了类似的结果  

    4.我用过电池和台式电源  

    5.它是一个电机

    DigiKey 和鼠标上列出了输入电压。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于该器件在我的工作台上运行良好、我想知道 您工作 台上的一些工作波形:

    1.该电机驱动器/电阻负载的输出电流

    2.该电池或工作台电源的输入电压

    3.该 EVM 的输入电流

     TP1 和 GND 之间的电压

    (全部为500us/div)

    此外、我想知道该 电阻负载的电阻。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5V/5V 750mA

    2&3. 2.9V/3安培

    4.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    您的测试设备的带宽似乎 严重不足、工作波形远未预期。 您能否提供 您的电源和负载电机的品牌和型号、以便我搜索他们的数据表。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用两个电源进行了测试。  
    1.两节 AA 电池串联。  

    2. BK 精密工作台电源。

    负载为通用 5V 直流减速电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    如果没有   BK 电源和电机的特定模型、则无法找到数据表。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    您的芯片可能已遭受一定程度的损坏。 尝试测量 从 Vout 到 SW 以及从 SW 到 GND 的二极管。  检查 二极管是否可以阻止 并正常导通。

    此致、

    特拉维斯