主题中讨论的其他器件:TPS61033
这是开发套件。
测试1.
输入电压为3V/2Amp
输出电压设为5V。
测试2.
输入电压为4V/2Amp
输出电压设为5V。
我们将运行基准测试。 只要我们增加消耗300mA 的负载、电压输出就会降至输入电压以下。
已将 MODE 设为接地。
另外根据 TPS61033数据表、输入电压范围为1.8V 至5.5V 那么 EVM 确定其输入范围是3.6V 至5.5V 的原因是什么呢?
有任何见解吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是开发套件。
测试1.
输入电压为3V/2Amp
输出电压设为5V。
测试2.
输入电压为4V/2Amp
输出电压设为5V。
我们将运行基准测试。 只要我们增加消耗300mA 的负载、电压输出就会降至输入电压以下。
已将 MODE 设为接地。
另外根据 TPS61033数据表、输入电压范围为1.8V 至5.5V 那么 EVM 确定其输入范围是3.6V 至5.5V 的原因是什么呢?
有任何见解吗?
尊敬的 Gama:
我在 3.7V/2A 输入和4V/2A 输入下运行了几次测试、都没有解决您的问题。 因此、我想了解有关您的测试的更多详细信息。
您是否调整了 EVM 板上的任何元件
您是以2A 输入启动、还是使用较轻的负载并在输出达到5V 后增加负载。
3. IL 的电流波形和 SW 引脚上的电压波形如何(时间刻度都是500us/div )。
您是如何设置输入直流电源的? 它是否在 CV 模式下工作? 该源的设定电流限制是多少。
您是如何设置输出负载的? 它是在 CC 模式还是 CR 模式下工作? 该负载的设定电流限制是多少。
关于 EVM 输入范围问题、EVM 输入电压范围也是1.8V 至5.5V。 EVM 用户指南仅列出了其典型输入电压为3.6V 、并且该 EVM 的网页说明了其输入范围为1.8V-5.5V。 那么、我想知道您在哪里找到了 3.6-5.5V 输入范围的该信息、以便我可以修改那个错误的信息。
此致、
特拉维斯