TPS3840-Q1 tSTRT + TD 时间的测量值与数据表值不同。
数据表显示最大值为400us。
当我实际测量它时、结果大约为10ms、如下所示。
请找出原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS3840-Q1 tSTRT + TD 时间的测量值与数据表值不同。
数据表显示最大值为400us。
当我实际测量它时、结果大约为10ms、如下所示。
请找出原因。
尊敬的 Hansook:
感谢您在数据表中指出该问题。 由于开始部分会引起误解、因此我们将在下一次修订中更改时序图。
请查看 zone1以了解正确的 td 延时时间行为。 只要 Vdd 低于阈值电压、就应将 TPS3840-Q1复位输出置位。 超过正阈值电压(VIT+)后、td 时间后、复位输出可能会取消置位。
用于启动条件的正确时间公式应为 tstrt + td + trise。 (trise = Vdd 达到 vith+的时间)
此致、
A·西拉