This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:审阅

Guru**** 2810655 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260557/tps25820-review

器件型号:TPS25820

团队成员:

请帮助查看下面的原理图。 谢谢你。

输入为 USB-A、输出为 USB-C。 现在、要求输出 USB-C 在未连接到器件时没有电源、并且仅在连接到器件时才有电源

2.可以通过 USB-C 认证

此外、我是否可以问、连接到后端 USB-C 端口的器件是非标准器件、并且没有 CC、则无法使用该器件? 谢谢你。

3.是否应该升高 CHG 引脚以便为器件提供1.5A 电流? 如果 CHG 降低并连接到 USB-C 2.0器件、它是否只能提供500mA 电流? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin:

    USB 专家将在本周结束时为您提供答案。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    tenghua xu 说:
    输入为 USB-A、输出为 USB-C。 现在、需要输出 USB-C 在未连接到设备时没有电源、并且仅在连接到设备时才有电源[/报价]

    为了兼容 USB-C、您需要保证 USB-C 端口上的 VBUS 始终<= 4.75V。  USB-A 输入端的 VBUS 可能低于该值、因此您无法保证4.75V。   保证 USB-IF 合规性将意味着添加直流/直流升压转换器。   但 TPS25820将在未连接任何器件时禁用 VBUS、因此没有任何问题。

    可以通过 USB-C 认证[/报价]

    否、 没有直流/直流转换器就无法满足 VBUS > 4.75V 的要求。  

    tenghua xu 说:
    此外、我是否可以问、连接到后端 USB-C 端口的设备是不是标准的、并且没有 CC、那么就不能使用? 谢谢。
    [/quote]

    TPS25820不需要连接接收器便可进行任何通信。 由灌电流端来读取和解释 CC 电压。

    [报价 userid="39367" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260557/tps25820-review ]是否应提升 CHG 引脚来为器件提供1.5A 电流? 如果 CHG 降低并连接到 USB-C 2.0器件、它是否只能提供500mA 电流? 谢谢。[/quote]

    无论 CHG 引脚状态如何、电流限制始终为1.67A、因此它始终可以提供如此大的功率。  因此、CHG 引脚只会改变广播的功能。  请见数据表的表格。 接收端应该能够看到广播的能力并相应地设置其负载、但不管怎样、TPS25820都将电流限制设置为1.67A。

    此致、

    Christian。  

    [/quote]