This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:GaN 电源逆变器

Guru**** 2584445 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070, LMG3422R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261634/lmg3410r070-gan-power-inverter

器件型号:LMG3410R070
主题中讨论的其他器件: LMG3422R050

您好!

我有一个客户使用 LMG3410R070进行设计、对 高电压下的 LMG3410R070有疑问。  基本上、我们想知道我们是否可以在500V 的电压下可靠地运行这款600V 额定器件。  数据表列出了建议的最大电压480V、但我们希望在某些时间(例如产品寿命的10%)内以高达500V 的电压运行。  开关频率为170kHz 并且没有任何过冲或振铃。  此外、我们还将主动冷却器件、使其保持在100°C 以下。

是否可以在500V 电压下运行?  如果没有、那么 LMG3422R050又如何?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    是的、此器件能够处理500V 电压、不过这会稍微缩短产品寿命。

    此致!
    K·沃尔夫