This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:输出电容器问题

Guru**** 2511255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262658/lm2595-output-capacitor-question

器件型号:LM2595

您好!  

我的客户正在使用此器件、想要澄清对输出电容器的要求。  

"请勿使用大于330uF 的电容器"。 这是否意味着单个电容器不能超过330uF? 或者整个5V 输出轨的总电容不能超过330uF?

下面的数据表选型:  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lindsey:

    感谢您发送编修。  这大约是输出轨上的总电容。  这是因为 IC 集成了补偿功能、这反过来在外部电路上施加一些限制来保持稳定。

    希望这一点得到澄清。  

    此致、

    友好