This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:与 TPS22966相比、

Guru**** 2501645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22966, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262209/tps22976-vs-tps22966

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件:TPS22966

尊敬的专家:

客户对 TPS22966和 TPS22976之间的差异存有疑问。

我将 TPS22966与 TPS22976从基本电气参数、开关特性、封装中进行如下比较:

参数 TPS22966 TPS22976
电气特性 输入电压(V) 0.8 - VBIAS 0.6 VBIAS
VBIAS (V) 2.5-5.5 2.5-5.7
输出电压(V) 0V 输入电压 0V 输入电压
电流(A) 6 6
Ron Vin5V 25℃ (mΩ Ω) 16 18
μA 电流(μ A) 80 37
开关特性 VIN = VON = VBIAS = 5V、TA = 25°C 接通时间(us) 1310 2390
关断时间(us) 6 3
VOUT 上升时间(us) 1720 1770
VOUT 下降时间(us) 2 2
接通延迟时间(us) 460 620
其他 片载负载电阻(Ω) 220 230
封装 2mm× 3mm 14 SON 2mm× 3mm 14 SON
概要 TPS22976优于 TPS22966:电压范围更高、静态电流更低。 缺点是导通电阻稍大和开关速度较慢。 封装和引脚定义相同。  

但似乎没有显著的差异。

TPS22976看起来像是 TPS22966的更新版本、两者之间的显著差异是什么?

客户将申请笔记本电脑系统、哪种芯片更值得推荐、您能帮助说明原因吗?  

谢谢!

此致、

汤米·毛毛晓东

现场应用工程师实习生| TI 半导体北京分公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    推荐使用 TPS22976。 它较新、具有较低的静态电流、较低的 Ron、较宽的输入电压范围、较便宜等... 与 TPS22966相比、它在所有主要方面都有重大改进。 有关具有更快开通/上升时间的版本、请参阅数据表中的 TPS22976A。

    此外、我认为您的表中还有一个小错误-表中将18m Ω 列为 TPS22976 Ron、该电阻实际上是最大值、而不是典型值。 应为:

    TPS22966 Ron @ 5V、25C:典型值16、最大值19

    TPS22976 Ron @ 5V、25C:14典型值、18最大值

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    感谢您的帮助! 我  向我们的客户推荐 TPS22976。

    此致、

    汤米