This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54KB20:为什么要在 SS 阶段之前启用 VOUT OVP?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54KB20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260972/tps54kb20-why-vout-ovp-is-enabled-prior-to-ss-phase

器件型号:TPS54KB20

您好!

查看数据表时、我对下面的说明感到困惑。 这是否意味着预偏置高电平时输出电压始终会下降?

我认为这不是一种好的行为、因为从一个电源轨到另一个电源轨的泄漏会对 TPS54KB20电源的电源轨造成预偏置。 通常、在 SS 完成之前、VOUT OVP 和 VOUT UVP 应被禁用。 请告诉我有理由这样做。

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    首先、我需要澄清一点、"高预偏置输出"意味着 FB 电压超过 VREF (900mV)的116%、因此如果 VOUT 预偏置 但低于 OV 阈值电平、则不会触发 OVP。

    由于 OVP 旨在保护负载免受过高电压电平的影响、可能损坏连接的器件、因此始终启用 OVP 更加安全、包括在启动前。

    谢谢!
    Tomoya