Other Parts Discussed in Thread: TPS61033
主题中讨论的其他器件:TPS61033
这是开发套件。
测试1.
输入电压为3V/2Amp
输出电压设为5V。
测试2.
输入电压为4V/2Amp
输出电压设为5V。
我们将运行基准测试。 只要我们增加消耗300mA 的负载、电压输出就会降至输入电压以下。
已将 MODE 设为接地。
另外根据 TPS61033数据表、输入电压范围为1.8V 至5.5V 那么 EVM 确定其输入范围是3.6V 至5.5V 的原因是什么呢?
有任何见解吗?