This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840-Q1:关于 TPS3840-Q1 tSTRT + TD 时间的问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1260240/tps3840-q1-question-about-tps3840-q1-tstrt-td-time

器件型号:TPS3840-Q1

TPS3840-Q1 tSTRT + TD 时间的测量值与数据表值不同。

数据表显示最大值为400us。

当我实际测量它时、结果大约为10ms、如下所示。

请找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansook:

    我想让你知道,我将在一周结束时与你联系。

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansook:  

    您能否提供您正在使用的阈值电压值以及在通道1上测量的电压值?  

    此致、

    A·西拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色图是 VDD 电压、蓝色图是复位波形。 它旨在检测3.0电压时的 VDD 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansook:  

    我 建议您更改分压器电阻值。 因为它现在未设置为3V。  

      

    只要 VDD 低于阈值 电压、器件保持有效(低电平) 。 在本例中、VDD 低于阈值的时间达到10ms、这就是您要测量 td 的时间更长的原因。  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该波形是 VDD 从关断到导通时测得的波形。

    此值也不同于数据表中显示的值。

    如上所示、数据表指定了从 VDD 开始到最多400us 的时间。


    ...

    但在我测量的波形上、它需要大约10ms。

    请回答导致差异的原因
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansook:

    感谢您在数据表中指出该问题。 由于开始部分会引起误解、因此我们将在下一次修订中更改时序图。

    请查看 zone1以了解正确的 td 延时时间行为。  只要 Vdd 低于阈值电压、就应将 TPS3840-Q1复位输出置位。 超过正阈值电压(VIT+)后、td 时间后、复位输出可能会取消置位。

    用于启动条件的正确时间公式应为 tstrt + td + trise。 (trise = Vdd 达到 vith+的时间)

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VITH+的三态时间3.1V 是否正确? 在这种情况下、很难测量时间、因为会出现以下波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hansook:

    查看功能方框图可知、该器件已具有固定阈值(内部分压器)。 上放置高阻抗可能会导致您遇到的问题。  

    我建议对 Vdd 引脚上的分压器使用较小的阻抗。

    如果您  在 VDD 引脚上具有不同的较小阻抗、也存在同样的问题、请告诉我。  

    此致、

    A·西拉