This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:TPS3820-33QPDBVRQ1输出信号

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262386/tps3820-q1-tps3820-33qpdbvrq1-output-signal

器件型号:TPS3820-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3820

您好!

    当 PWM 信号输入 WDI 引脚时、 TPS3820-33QPDBVRQ1的 WDO 引脚保持低电平。 是这样吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    是的、这是预期行为。 看门狗计时器输入必须由正或负跳变定期触发、以避免发出复位信号。 如果在超时时间间隔 tutout 内 WDI 没有转换,RESET 将在 td 时间段内激活。  

    如果您查看数据表、发现 TPS3820  ttout 通常定义为200ms,

    由于 WDI 输入没有传输、大约180ms 后、复位被置为有效。   

    此致、

    A·西拉