主题中讨论的其他器件:LMV431、 TLV431
根据 SNVA829应用手册、我设计了 CC/CV 转换器 、其输入电压为60V、输出电压为50V@14A。 在无负载的情况下测试设计时、转换器仅输出40V 电压、反馈电阻器似乎没有太大区别(尝试将顶部电阻器替换为24k Ω、而不是18.8k Ω)。
LMV431 REF 引脚上的电压为2V、基准阳极上的电压为0.75V。 FB 引脚上存在大约0.2V 的电压。
编程开关频率为230kHz、但 SW 节点在8.5 μ s 内显示为60V、在4.5 μ s 内显示为0V。
我们将非常感谢您提供任何帮助。 谢谢