This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750-ENIEC62680

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253076/tps25750-tps25750-eniec62680

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25713

您好、TI 团队、

TPS25750是否符合 EU ENIEC62680-1-2 (USB 电力输送协议快速充电)?
2.独立式 USB 类型 CPD 解决方案
-无需固件开发或外部微控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. TPS25750是否符合 EU ENIEC62680-1-2 (USB 电力输送协议快速充电)?

    是的、要承担。

    Unknown 说:
    2. 独立式 USB 类型 CP 解决方案
    -无需固件开发或外部微控制器[/报价]

    要成为独立解决方案、您需要使用 EEPROM 来存储用户配置数据(二进制文件)。 您需要在 TPS25750 Application Customization Tool 中选择所需的选项 并生成二进制文件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy,

    我们还需要考虑 BQ25713没有 TS 引脚、且电池组的 NTC 当前接收到 BT 模块的 ADC 引脚。 如果 BT 模块检测到温度过高、我们应该如何通知 BQ25713改变充电和放电?

    <1> I2C 是否需要将第二组从 TPS25750更改为 BQ25713? 这似乎更加合理、BQ 由 TPS25750在手动接收指令之后设置。

    <2> BT 模块的 I2C 是否用作主机并连接到 TPS25750的从端?

    <3>将 BT 模块的 I2C 用作主设备、并连接到 TPS25750的主设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    您能帮助确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您能告诉我 BT 模块是什么吗? 它是 带有微控制器的分立式蓝牙模块吗?

    要回答有关您提供的拓扑的问题、请执行以下操作:

    1) 1)为了使蓝牙模块控制 TPS25750、需要通过 I2C 连接从蓝牙模块 I2C 主器件连接到 TPS25750上的 I2C 从端口。

    此外、TPS25750上的 I2C 主器件与 BQ25713上的 I2C 从器件之间还需要有 I2C 总线连接。 这是为了让 PD 控制器充当 I2C 主器件、将电池充电器配置为 I2C 从器件。

    >>这是三种拓扑中的正确和推荐拓扑。

    2)将 BT 模块 I2C 主端口连接到 PD 控制器 I2C 从端口以及 BQ25713从端口不会实现 BQ25713的正确配置、而无需 BT 模块的额外监控和手动配置。   此拓扑中缺失的一点是 TPS25750未作为主器件连接到 BQ25713作为从器件、并且无法通过 PD 自动配置电池充电器。

    >>此拓扑是有效的配置、但需要 BT 模块单独对 BQ25713进行编程。 不推荐。

    3) 3)将 BT 模块 I2C 主机连接到 TPS25750 I2C 主机是无效配置、因为 TPS25750不支持多主机、即使支持多主机、也没有公开的寄存器集以供 BT 模块在 TPS25750上的 I2Cm 主总线上访问。

    >>此拓扑不是有效的配置。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    高塔姆