This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:我可以在哪里更改 BQ79616的保护值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ79631-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262013/bq79616-q1-i-can-t-find-where-to-change-the-protection-values-for-bq79616

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616USB2ANY、、、 BQ79631-Q1

你好

我使用 BQ79616和 BQ79631设计了一个 HV 电池。

我可以使用 USB2ANY 与 BQAutoEval 软件进行通信。 我可以看到所有堆栈。 没问题。 我可以看到电池电压、这没问题。

问题1:
但我不知道在何处设置保护值。 例如、如何在哪里设置过压保护值? 我应该在哪里设置过热保护、过流保护? 我在 BQ Auto Eval 中找不到 GPIO 的配置设置。

问题2:
是否必须使用 BQ79631来驱动 MOSFET?
在不使用 BQ79631的情况下使用 BQ79616驱动 MOSFET 直接进行设计是否存在任何问题? 如何配置以在 BQ79616上使用 GPIO? BQAutoEval 中的这些配置设置位于何处?

问题3

我想知道为什么我的软件界面中没有高级和基本配置选项

从我的软件屏幕


  
来自 ti 文档

此致
法蒂赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    我需要就这件事与我的同事进行更多的磋商。 EOD 8月23日,科技委将对我作出答复。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    问题1:可以在 GUI 的"Protection"选项卡中设置阈值。 关于硬件保护器(该器件通常为该器件)和如何设置(要配置哪些寄存器、过程等)、我们在 BQ79616-Q1数据表中提供了包含此内容的部分。 对此、我鼓励您查看第9.3.4节。

    问题2:您能否说明/指出您参考的 MOSFET (例如、在哪个器件上、您参考的数据表章节等)。 您是否还能提供您的设置图? 您要尝试测量哪些电压? BQ79616-Q1的 GPIO 在物理上应能够驱动与 BQ79631-Q1类似的 MOSFET、但测量方案的设置不同。

    问题3:使用"Command Sequence"选项卡(能够通过命令对话框写入/读取/等某些寄存器)或直接在"Register Map"选项卡上更改某些寄存器的值、是获得更高级/更具体控制的几种方法。

    此致、  

    朱莉娅·路易斯