Other Parts Discussed in Thread: UCD90160, UCD90160A, USB-TO-GPIO2
主题中讨论的其他器件:UCD90160、 USB-TO-GPIO2
您好、TI 服务团队、
关于另一个类似的 IC、有一点需要咨询、它称为 UCD90160"A"。
我知道、UCD90160"A"与 UCD90160有两个主要区别、如下表:
- 故障引脚功能、可用于级联器件并协调其故障 à 我需要在电路设计中使用此故障响应功能、以便在发生故障事件时取消相应的电源使能(如 UV)
- 它还添加了3个 GPI、可以对任何电源轨进行开/关定序 à 在我的定序功能设计中、我需要将 GPI 信号与 GPO 逻辑操作合并为开/关定序[例如: 当 GPO 获得 GPI 置位(如 IC 和 GPI 引脚)、而 GPO 将在功率 GPI 置位后置位为激活]
我的电路板 UCD90160电路设计已经过讨论并获得团队的 FAE (Tsai.Jim)确认。
如果我将 UCD90160替换为 UCD90160"A",我是否能够保留我发送给您的前一个 UCD90160硬件设计?(您可以查看我的 UCD90160最新原理图,作为附件文件和此邮件滚动)?
如果将我的设计更改为 UCD90160"A",您能帮助审查该设计并为其提供反馈吗?
e2e.ti.com/.../TI_5F00_UCD90160_5F00_SCH_5F00_CHECK_5F00_V2.0_5F00_20230619_2D00_2-_2800_with-WM_2900_.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_UCD90160_5F00_SCH_5F00_CHECK_5F00_V2.0_5F00_20230619-_2800_with-WM_2900_.pdf
非常感谢。
序列发生器 SCH 文件:
TI_UCD90160_SCH_CHECK_V2.0_20230619 (带 WM).pdf
TI_UCD90160_SCH_CHECK_V2.0_20230619-2 (带 WM).pdf
"注意:请将所有空器件视为已填充组件、SMBus (SCL/SDA)在其他页中已填充了2K 欧姆的上拉电阻器"