This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143-Q1:LM25143-Q1

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143DESIGN-CALC, PMP31202, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249182/lm25143-q1-lm25143-q1

器件型号:LM25143-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP31202LM5143DESIGN-CALCLM5143

e2e.ti.com/.../PMP31202_2D00_Schmatic.pdf

您好、TI 团队、

晚上好。

我们使用 LM5143QRWGRQ1 IC 设计降压转换器、但具有以下规格

输入电压:36V

输出电压:24V 30A

请回顾电路。

感谢您、
M H Jayaraman.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能帮助完成 LM5143DESIGN-CALC 工具进行这项审查吗?  

    另外、由于您参考了 PMP31202多相(4相)设计、除了 FB 和补偿上的组件外、我希望原理图与之类似。

    • 在次级控制器的原理图中、FB1引脚应连接到 VDDA 或 GND 以设置模式。 确保一次只填充其中一个。  
    • 主控制器 DEMB 连接应该是 VDDA 或 GND、而不是两者都是。
    • 对于四相设计、建议在200kHz - 300kHz 范围内运行。 初级 RT 电阻器应为110k Ω 而不是10k Ω。
    • 无需为两个 LM5143控制器启用单独的 UVLO 将 EN1、EN2、EN3和 EN4连接到单个 UVLO 电路。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    早上好!

    我们按您所说的方式修改了文档并将其附在此处。

    请回顾一下。

    仅供参考、

    我们的期望:

    输入:36V

    输出电压:0-24 V 30A

    如果您有任何其他建议、请告知我们。  

    e2e.ti.com/.../Schmatic-of-LM5143.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我 loop Eric 来帮助继续这篇评论。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaraman

    请回复已经完成的快速入门(您可以在 https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229下载 ),正如 Jimmy 提到的。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric Lee、

    晚上好。

    请查看使用两个 LM5143 IC 的降压转换器原理图。

    输入:36V

    输出:30A、1.5V 至24V 可变电压。

    我们是否可以获得可变电压?

    e2e.ti.com/.../6232.Schmatic-of-LM5143.pdf

    谢谢。

    Jayaraman M H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayaraman

    请回复并说明已完成的快速入门培训吗? (您可以从  https://www.ti.com/lit/zip/SNVC229下载 )

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    请随时打开新主题。 谢谢
    - EL