This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:无法打开浇口的风险

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1262022/bq27z746-the-risk-of-not-being-able-to-open-gate

器件型号:BQ27Z746

嗨、团队,

   客户正在评估1s 上的监测计。    当电池低于2V 时、他们发现 CHG 和 DSG 上无法打开 MOS 的风险。 他们使用的最大振动电压约为4V。 您能帮助添加您的评论吗? 我们是否可以将 CHG 和 DSG 设置为低侧 MOS?  

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    CHG 和 DSG 引脚驱动不是软件可控的。 我们建议您使用 EVM EFC8811R 上具有较低阈值电压的 FET