请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27Z746 嗨、团队,
客户正在评估1s 上的监测计。 当电池低于2V 时、他们发现 CHG 和 DSG 上无法打开 MOS 的风险。 他们使用的最大振动电压约为4V。 您能帮助添加您的评论吗? 我们是否可以将 CHG 和 DSG 设置为低侧 MOS?


您自己的
不适用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、团队,
客户正在评估1s 上的监测计。 当电池低于2V 时、他们发现 CHG 和 DSG 上无法打开 MOS 的风险。 他们使用的最大振动电压约为4V。 您能帮助添加您的评论吗? 我们是否可以将 CHG 和 DSG 设置为低侧 MOS?


您自己的
不适用