This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:双路12Vin 至单路12Vout 电源多路复用器电路设计建议?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254868/tps2121-dual-12vin-to-single-12vout-power-mux-circuit-design-suggestions

器件型号:TPS2121

您好、TI!

我有一个 PCIe 卡项目、我想知道如何选择一个合适的解决方案来满足双输入电源的优先级、您能建议吗?

通常,我希望连接优先级高于 PCIe 插槽的 ATX PSU (PCIe 卡有不同的电源要求 SKU,并且我希望在连接 ATX PSU 时强制使用此路径)。

谢谢。   

P12V1 = 12V/2.1A

P12V2 = 12V/3A (优先级优先 )

Br、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    除了 此处发布的响应之外、听起来 ATX PSU 将以12V 电压连接还是断开连接-这是正确的吗?

    在这种情况下、您可以将 ATX PSU 设置为 VIN1、并使用 PR1上的分压器设置来触发12V 到1.04V (VREF 典型值)之间的任何值。 有关如何执行此操作的示例、请参阅数据表中的第10.3节。 只要 ATX PSU 已连接、就会使用 VIN1;当其断开连接时、将使用金手指。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    TPS2121是否具有 UL 认证? 我不确定此类对象是否需要通过此类认证?

    谢谢。

    Br、

    德伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    UL 具有仅涵盖具有某些功能的半导体器件的标准-即、TI 的一些电子保险丝产品在 此处的 UL 标准范围内、但电源多路复用器不在范围内。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我完成了原理图设计、您能帮助确认一下吗? 如果需要修改、请告诉我、谢谢。

    有几个问题需要特别注意、也请确认。

     IN1优先级高于 IN2 (如果 IN1高于10.3V)

    2. 可以 移除输入电容的22uf 电容吗?

    3. CP2 是否基于我的应用程序?

    e2e.ti.com/.../tps2121_5F00_0817.pdf

    Br、

    德伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您可以帮助检查原理图并确认是否有任何其他建议、谢谢。

    Br、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    由于 e2e 论坛上周后期因维护暂停、非常抱歉耽误了时间。

    原理图看起来很好。

     是的、已正确设置 IN1相对于 IN2的优先级-我根据内部 VCOMP 最大值和最坏情况下的电阻器值计算10.93V 的最大切换电压。

    2.是的,可以移除大容量输入电容,因为软启动时间看起来足够慢,足以容纳负载开启。 但是、您应该了解数据表中的此建议。

    3.具体情况视情况而定-在正常切换时间内、您的应用是否需要快速切换时间要求、详情如下?

    如果您认为正常切换时间合适、则输入 CP2到地即可。 如果需要快速切换、则可以使用电阻分压器在正常运行期间在 VCOMP 和 PR1之间保持 CP2、从而使其启用。 当 ATX 电源被连接时、这将使 CP2 < PR1;当 ATX 电源被断开时、CP2 > PR1。

    有关运行状态的摘要、请参阅此信息。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我更新了原理图、请确认我的设计是否正确、我认为启用快速开关的功能对系统来说会更安全。

    感谢您的建议。

    e2e.ti.com/.../TPS2121_5F00_0822.pdf

    Br、

    德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    原理图看起来很好。

    我计算 P12V_PCIe 为12V 时、系统将在 P12V_EXT 低于大约9V 时执行快速切换-该系统应具有足够的上下容差以满足运行条件。

    谢谢。

    帕特里克