主题中讨论的其他器件: UCC28064A、PMP、 UCC28064
我正在将 UCC28056与 UCC25640A 集成
我从 UCC25640A 的输出为 32V@12.5A
UCC28056数据表显示、UCC28056可以驱动 PFC 功率级
功率高达300W、确保正弦
我需要帮助以查找功率为400W 的 PFC 级?
MIL-STD OK
您有何建议?
请将参考设计、设计和设计计算器发送给我
此致
萨姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在将 UCC28056与 UCC25640A 集成
我从 UCC25640A 的输出为 32V@12.5A
UCC28056数据表显示、UCC28056可以驱动 PFC 功率级
功率高达300W、确保正弦
我需要帮助以查找功率为400W 的 PFC 级?
MIL-STD OK
您有何建议?
请将参考设计、设计和设计计算器发送给我
此致
萨姆
您好、Sam、
UCC28056可以扩展至400W、但 UCC28064A 更适合 此功率级别。 此处是设计计算器: https://www.ti.com/lit/zip/sluc645。 产品页面: https://www.ti.com/product/UCC28064A
请将以下参考设计作为接近您要求的起点:https://www.ti.com/tool/PMP31179、 https://www.ti.com/tool/PMP30763
此致、
射线
高射线
感谢您的帮助
查看参考设计 PMP 30763 PFC 原理图 L2是150uH @ 5A
当我使用我的参数使用设计计算器时、我看到 L1、L2和电流的值不同
但该设计为400W (30V@13.3A)? 我的设计还为400W 32V@12.5A
只有 最低85V-265V 线路频率27-63Hz 的输入电压变化
当我插入参考设计中的值时、它不会 提供150uH?
基于参考设计、我可以在设计中使用相同的值
请提供建议
此致
萨姆
高射线
请参阅随附的 PDF
1.我使用 TI 模型 UCC28064运行 Simplis 工具
Vout 为我提供400VDC 和405VDC 之间的正波
我认为是正确的? 这是纹波吗?
2. coe2e.ti.com/.../UCC28064_5F00_TRANS.pdfe2e.ti.com/.../UCC28064_5F00_TRANS_2D00_graph.pdfuple 上很难找到120uH 的电感。 如果将开关频率更改为45KHz、以便我可以使用150uH、该工具可用
请提供建议
此致
萨姆
您好、Sam、
PMP30763设计器已回答了这个问题:
该主题的标题为 UCC28056、目前所讨论的内容已从 UCC28056演变为 PMP30763和 UCC28064A。 如果 您将来有这方面的问题、为了获得更好的 支持并让更广泛的 E2E 社区受益、请以 PMP30763 和/或 UCC28064A 产品为主题开辟新的主题。
此致、
射线