This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:实施带电池充电器的电池电量监测计

Guru**** 2558700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245107/bq24171-implementation-of-battery-fuel-gauge-with-battery-charger

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件:BQ27426

您好!  

我正在考虑在我的设计中 与 BQ24171 电池充电器一起使用 BQ27426 (电量监测计)。 下面是我的设计的方框图。

请澄清以下疑问。

1.如果 存在适配器,将选择连接到适配器输入的路径。 我们的输入为12V。 我们无法为电量监测计提供12V 电压、因为电量监测计输入最高可接受6V 电压。

2.如果有适配器,电池就会充电。 由于选择了适配器电源路径、电量监测计无法确定电池容量。

请告诉我如何 与 BQ24171 电池充电器一起实施 BQ27426 (电量监测计)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    电量监测计仅连接到电池并由电池供电。  BQ24171充电器的输出 SRN 连接到电量监测计的 SRN 引脚、如下所示:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 BQ24171的 SRN 引脚连接到电池、如下图所示。 如果我将电量监测计的 SRN 引脚连接到充电器的 SRN 引脚、它是否会同时短接 SRN 和 SRP 引脚、因为电池电量监测计的 SRP 也与电池连接。 请提供一个粗略的方框图、以便于理解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    否。 充电器和监测计使用相同的引脚名称、但连接在一起的唯一引脚是 SRN 引脚、而不是 SRP 引脚。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如上所述、下图是电池充电器和电量监测计之间的连接。 您可以看到、监测计的 SRN 引脚连接到充电器的 SRN 引脚。 监测计的 SRP 引脚连接了电池组+、充电器的 SRN 引脚也连接到 电池组+。  因此、电池电量监测计的 SRP 和 SRN 引脚会短接在一起。 这将如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在典型应用中,它被称为 charger+和 charger-。 充电器 IC 中的引脚到底是什么( BQ24171 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    CHARGE+=充电器 SRN 引脚。 即 GND。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请 同时回答上一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    哪个问题?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如上所述、下图是电池充电器和电量监测计之间的连接。 您可以看到、监测计的 SRN 引脚连接到充电器的 SRN 引脚。 监测计的 SRP 引脚连接了电池组+、充电器的 SRN 引脚也连接到 电池组+。  因此、电池电量监测计的 SRP 和 SRN 引脚会短接在一起。 这将如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    请参阅以下测量仪表数据表修改后的图像。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    请将我发送为原理图、其中充电器和监测计一起使用。

    上述表示法是不可理解的。 因为电池的 SRP 引脚和 SRN 引脚实际上根据您所讲的内容短接在一起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    我没有原理图。  引脚没有短接在一起。  有2个单独的感应电阻器、一个用于充电器、一个用于监测计。  充电器的输出(SRN 和顶部 FB 电阻)连接到电量计的输出(SRN)引脚。  在高侧感测监测计配置中、监测计的 SRP 连接到电池组正极侧。  电量监测计的正电流是来自电池组的放电电流、以流入感应电阻器 SRP 侧的电流来测量。  充电器的正电流是流入检测电阻 SRP 侧的充电电流。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉再次提出这个问题。

    我仍然有一个疑问。 请告诉我电池电量计串联电阻的连接情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我附上了原理图供您参考。

    正如您所说的, 已经连接到 电池正极侧(VBATT)的充电器(SRN 和顶部 FB 电阻器 )的输出应连接到电量监测计的输出(SRN)引脚, SRP 将连接到电池组正极侧。 此处可以看到、监测计的 SRP 和 SRN 都连接到了同一个 VBATT。 然后、我将串联电阻器连接在哪里?  

    请澄清我的疑问。 我在这里呆了一个月。

    e2e.ti.com/.../7853.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    充电器具有其自己的感应电阻器、而且监测计也具有其自己的感应电阻器。  有两个检测电阻。 充电器和电量监测计无法共享一个感应电阻器。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我知道它们都有单独的感应电阻器。 但是、我想问他们的连接性。 请参考我的原理图并告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    如果您使用如下所示的高侧感应、监测计感应电阻器的 SRN 会连接到充电器的 SRN、在下方以 Charger+的形式表示。

    如果按如下所示进行低侧感应、则电量监测计感应电阻器仅连接到 GND 处的充电器。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您目前的帮助。

    我完成了设计。 请查看并提供反馈或建议。

    e2e.ti.com/.../1643.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Akilarasan、

    从电量监测计的角度来看、原理图看起来很好。

    此致、

    怀亚特·凯勒