This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7956-Q1:我们是否可以堆叠 BQ79600 BQ79656 BQ79616以及 BQ79656是否具有过流保护

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79600-Q1, BQ79656-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261877/bq79656-q1-can-we-stack-bq79600-bq79656-bq79616-and-does-bq79656-have-over-current-protection

器件型号:BQ79656-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79600-Q1、BQ79616-Q1、 BQ79616

大家好!

我有2个问题

1-

当我们启动 BQAutoEval GUI 时、它会提供选择的通信桥接器和堆栈器件、 但我们需要在系统中使用2个不同的堆栈器件(79656和79616)、BQAutoEval GUI 没有2个堆栈器件选择选项、我认为616和656具有相同的寄存器映射、但我们需要为堆栈器件选择哪一个、否则无法正常工作。

2-

BQ79656是否具有过流保护、 我知道656测量电流、但当过流发生时、它是否对过流使用 NFAULT 引脚我想知道它是否使用656和616具有相同的寄存器映射、当我们查看寄存器映射时、我们没有看到 NFAULT 引脚的过流屏蔽是否 在656寄存器映射中有机会或者它是否可配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Canberk:

    1. BQ79616-Q1和 BQ79656-Q1应该可以在同一堆叠中使用。 假设选择 BQ79600-Q1作为桥接器件并选择 BQ79616-Q1或 BQ79656-Q1作为堆叠器件、那么选择哪个 BQ796x6-Q1器件作为堆叠器件无关紧要。
    2. 虽然 BQ79656-Q1能够测量电流、但不提供过流保护。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:
    感谢您的回复! 我需要问一个问题、如果为 BQAutoEval  GUI 选择堆栈器件作为 BQ79616、它是否在656上显示电流值、或者我们是否需要选择堆栈器件作为656以显示 GUI 上的电流、 如果我们选择656作为堆栈器件、则 GUI 上提供汇流条连接。
    如果 GUI 不同时支持这些功能、自定义设计软件是否可以同时读取电流测量值和汇流条连接、我想知道是否寄存器映射同样适用于616和656,656电流值寄存器在菊花链通信中工作

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Canberk:

    在本例中、我们建议选择 BQ79656-Q1作为堆栈器件。 您应该能够在 GUI 的"Cell Monitor"选项卡上轮询电压和电流(不过、 对于堆叠中的任何 BQ79616-Q1器件、电流值很可能会留空)。

    此致、

    朱莉娅·路易斯